结果:找到"实测LC串联谐振 示波器",相关内容1000条
  • YXC无源谐振器20MHz,封装3225,符合AEC-Q200行业认证,应用于重汽国产化专项控制器
  • 重汽bbm控制器是一种智能化的设备,主要用于车辆上,在车辆行驶过程中,通过采集的数据,可以判断车辆所处的状态。比如说发动机的转速、车速、发动机温度、轮胎压力等数据都是可以通过采集数据来判断出车辆的行驶状态。然后控制相应的液压泵和油泵来控制发动机,以达到节能减排、节油等目的。同时bbm控制器还可以通过对整车电脑进行远程控制,来实现对车辆状态的监控以及对车辆行驶速度、水温和胎压等数据的采集和处理。车规谐振器是重汽bbm控制器中重要的电子元件之一,用于提供稳定和精确的时钟信号。它是控制器内部时钟电路的关键组成部分。首先,晶振通过产生电子振荡以固定频率的方式来提供这个时钟信号,工作原理是基于晶体在输...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源晶,车规级,晶体,石英晶体,3225无源晶 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-03-26 17:24:00
  • 如何用示波器实测LC串联谐振?
  • 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。我们准备一个电感和电阻串联的电路如下所示:我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我们用信号源产生一个扫频正弦波,作为上图的Vin输入,把示波器的AB两个通道加在输入Vin和输出端Vout处。我们在上位机软件上设置好扫频参数,如下图所示:我们先扫频得到通道A也就是输入端的频响曲线如下图所示,可以看到扫频正弦波信号加在LC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LC 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:20:00
  • ​LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
  • 过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了,下图是它的典型应用电路:下图是它的功能框图:主要的电气参数:我们使用LOTO示波器实测这个芯片的过压保护效果。整体接线如下图所示:上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。我们可以使用LOTO示波器的单次触...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO,过压保护芯片LP5300 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-08-09 15:51:00
  • LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
  • 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO电源环路增益分析客户 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
  • 线上购买晶体谐振器需要咨询清楚哪些细节
  • 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在购买晶振的时候更加青睐于线上采购,这样不仅选择多,而且采购效率也会提高,那么在线上购买晶振产品要重视哪些细节的咨询呢?确定晶振类型和具体参数在购买晶振的时候自然要多方面了解,先要确定我们要购买的晶振的参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-31 10:54:00
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学
  • EMC信号完整性落地实测1---走出玄学无论我们从51单片机,STM32电路,运放,传感器,ADC采集还是可控硅晶闸管等等电源电路跨入到电子工程师的行业,我们通常会长时间处于低频的电子电路设计调试阶段,通常我们处理的是几百Hz或者几KHz的信号通路。偶尔会有RS232,RS485,IIC,SPI或者CAN总线之类的通讯让我们的PCB经历几百KHz的信号。这些其实涵盖了大部分的电子应用场景,我们在这个阶段更多的关注电路功能的实现,并没有也不太需要考虑信号完整性或者EMC的问题。总有一天我们会在新的项目中发现我们遇到了一些瓶颈。有时候通讯会莫名其妙的通讯错误,有些PCB板子会莫名其妙的有很大的干...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EMC,信号完整性,EMC信号完整性落地,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-04-13 11:14:00
  • LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
  • LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙,,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
  • _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
  • 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WS2812B系LED光源 LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
  • 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
  • LOTO课5:三极管音频放大电路实践
  • 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,ARM,STM, 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: